结果:找到"聚洵 半导体",相关内容558条
- 喜讯|MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
- 2024年5月29日,由深圳市电子商会,中小企业公共服务平台主办的2024电子信息产业新质生产力交流大会暨第七届“蓝点奖”颁奖盛典,在深圳市龙华区铂尔曼酒店成功举行。第七届蓝点奖共评选出最具投资价值奖、创新突破奖、自主品牌奖、十佳分销商奖、诚信企业奖五大奖项。经过自主报名,网络投票,专家评审,平台公示等层层选拔,MDD辰达半导体荣获第七届蓝点奖“最具投资价值奖”殊荣,并在盛典现场接受隆重表彰。左二:MDD辰达半导体销售总监作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等在内的全系列高可靠性...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-30 10:33:00
- 刚刚,MDD辰达半导体发布新LOGO~
- MDD辰达半导体是一家半导体分立器件制造及解决方案提供商,随着公司的高速发展和战略调整,我们对品牌形象进行了全面升级,以符合公司的形象定位和发展方向。现发布全新MDD品牌形象,提升客户及合作伙伴对MDD辰达半导体的认知度和辨识度。▲新旧LOGO对比此次围绕着“专业可靠、科技创新、全球视野”核心理念对MDD的品牌形象进行了全面升级,logo去掉了圆框,让MDD整体形象更加开放、简洁,对MDD字母进行的设计演绎,赋予了更多的品牌精神,给客户呈现一个更饱满的企业形象。▲LOGO设计演绎专业可靠M引入“泰山”的意向,代表MDD如泰山一样稳定可靠,寓意MDD将以可靠的产品及专业的服务,去珍惜客户的每一...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-28 09:36:00
- 30VMOS管60VMOS管100VMOS管150VMOS管推荐
- MOS管,即金属氧化物半导体场效应管,其工作原理是:在P型半导体与N型半导体之间形成PN结,当加在MOS管栅极上的电压改变时,PN结之间的沟道内载流子的数量会随之改变,沟道电阻也会发生改变,进而改变源极和漏极之间的电流大小。MOS管具有输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已广泛应用于大规模和超大规模集成电路中。惠海半导体的MOS管有中低压NMOS和PMOS管,可搭配芯片。我司MOS具有:低内阻、低开启、低结电容、等特性,SGT工艺和沟道MOS管专注高品质MOS管研发、生产、销售。MOS管支持30V,60V,100V,150V等耐压,有S...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 半导体 mos 芯片 发帖人:惠海小玉 发帖时间:2024-03-13 16:23:00
- 重磅新品|H6602实地架构,外围简洁,纹波小,动态负载好,支持12V,24V,30V,48V,6...
- 为了满足日益增长的电源管理需求,惠海半导体特别推出了一款实地架构电源管理芯片H6602,能够解决静态电流大、外围复杂、纹波大、输出电压不稳、动态负载差等痛点。H6602是一款内置MOSFET实地架构的降压恒压芯片。在宽电压输入范围内,其持续输出电流可达到0.65A,具有良好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护等。其他优点:静态电流小,外围简洁,纹波小,输出电压稳定,动态负载好。H6602产品特点0.1uA关断模式380KHz固定频率过温关断保护逐周期过流保护0.65A持续输出电流内置MOS耐压高达100V4.5V至80V宽...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: IC 半导体 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-09-04 16:25:00
- 电动车USB手机充电器芯片100V转5V2A惠海半导体H6201
- 东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对USB手机充电器,提供宽压8-120V输入,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6201。【惠海半导体H6201概述】惠海半导体H6201是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC的控制器,外置MOS,输入电压可高达150V。惠海半导体H6201同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 IC DC-DC MOS 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-08-31 17:06:00
- 乔迁大吉共创新辰达丨MDD辰达半导体乔迁仪式顺利举行
- 8月22日上午9点40分,深圳辰达半导体有限公司办公新址乔迁仪式在深圳北站中心鸿荣源数字创新中心隆重举办。来自海内外客户代表以及社会各界领导参加此次庆典,共同见证MDD辰达半导体向着新的里程迈进。匠芯十五载,共创新辰达。在过去的十五年里,我们一直秉持着对技术的追求和创新精神,不断突破自我,在行业中脱颖而出。如今,我们迈入了一个全新阶段。新址乔迁是我们不断发展壮大的见证,也是对过去成就的回顾和对未来憧憬的展望。红绸彩花飘落,寓意入驻新址是一个全新的开始,也将激励全体员工凝心聚力、笃定前行。在各级领导的支持下、所有同仁的共同努力下,全力以赴开创高质量发展新局面,力争实现公司发展新跨越!辰达半导体...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MDD辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-24 10:31:00
- 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
- 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 集成电路 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
- 意法半导体STM32单片机特性
- MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,STM32,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
- 意法半导体MCU将IoT功能提升新高度
- 智慧城市提供的服务越来越多,而用于收费的服务也逐渐增多。随着城市物联网(IoT)基础设施不断扩展,当地企业自然而然地也开始加以利用。在这个发展过程中,人们期望可以使用合适的电子货币支付小额费用和小额购买,即进行小额支付。于是出现了基于“分类账”(ledger)的技术,专为IoT而设计,可用于实现小额支付。分类账系统有好几种,其中最著名的是支持比特币的区块链技术。区块链具有一些基本特征,使它可以在IoT环境中支持小额支付;但也有一些缺点阻碍了它在IoT生态系统中的这项功能。IOTA是由IOTA基金会提供的,该基金会与意法半导体合作,将强大、持续且经济的IoT功能提升到了一个新高度。他们的合作范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-31 14:54:00
- 立创商城牵手聚洵,支持国产半导体厂商突围
- 近两年,元器件的缺货涨价潮始终不断。前段时间,美国宣布对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品加征25%关税,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等半导体产品,对国内半导体市场可谓雪上加霜。紧接着,第二轮关税打击接踵而来,美国贸易代表署办公室(USTR)于8月8日再次宣布对来自中国的160亿美元进口产品征收25%的关税,其中包括代表半导体产业核心的29条关税细目,如用于制造的机器和零部件、晶圆、平板显示器、面罩和芯片等。这一轮关税加征将于8月23日生效。中美贸易战的打响,将不可避免地直接打击国内半导体行业。目前我国半导体产业正处于以物联网、人工智能、5G等行业崛起的过程中,市...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 聚洵 半导体 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-20 14:16:00
返回